DOCA0006PT-08

Valores de análise da qualidade da potência

Os valores de análise da qualidade da potência usam as seguintes abreviações:

  • HC (Conteúdo harmônico) =

  • H1 = Conteúdo fundamental

  • THD (Distorção harmônica total) = HC/H1 X 100%

A THD fornece uma medida da distorção total presente em uma onda. A THD é a relação entre conteúdo harmônico e fundamental, e fornece uma indicação geral da qualidade de uma onda. A THD é calculada para a tensão e a corrente.

A tabela a seguir lista os valores de qualidade da potência do medidor:

Valores de qualidade da potência (PM3210 / PM3250 / PM3255)

Características

Descrição

THD

Corrente por fase e tensão por fase (L-L e L-N) A mais distorcida das 3 fases

Média de 3 fases *

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.