DOCA0006PT-08

Configurar saída de pulso de energia

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

PM3250

PM3255

Pulsos de saída de energia (configurações globais)

0x0850

2129

R/WC

1

UInt16

Milissegundo

Duração do pulso de energia

Canal de saída de pulso da energia ativa

0x0852

2131

R/WC

1

UInt16

Associação da saída digital:

  • 0 = Desativar
  • 1 = DO1 habilitado para saída de pulso de energia ativa

0x0853

2132

R/WC

2

Float32

pulso/kWh

Frequência de pulso da energia ativa

Canal de saída de pulso da energia reativa

0x0856

2135

R/WC

1

UInt16

Associação da saída digital:

  • 0 = Desativar
  • 1 = Ativar DO2 para saída de pulso de energia reativa

0x0857

2136

R/WC

2

Float32

pulso/kVARh

Frequência de pulso da energia reativa

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.