DOCA0006PT-08

Configuração de alarmes

Para os alarmes padrão, é preciso configurar os seguintes recursos usando o visor ou a comunicação:

  • Ponto de ajuste de retirada

  • Retardo do acionador (retardo de retirada/perda)

  • Ponto de ajuste de perda (porcentagem de desvio do ponto de ajuste de retirada)

Dentre os alarmes padrão, o ponto de ajuste de perda e o retardo do acionador são recursos comuns de todos os alarmes. O ponto de ajuste de retirada é idêntico para cada alarme.

Para obter mais informações sobre como o medidor lida com alarmes acionados pelo ponto de ajuste, consulte a figura a seguir:

 

A

O valor da variável monitorada pelo alarme.

 

B

Retardo do acionador (retardo de retirada ou perda)

NOTA: O retardo de tempo é satisfeito apenas se, durante o retardo, o valor real não recai entre o ponto de ajuste de retirada e o de perda.
 

C

Um alarme está ativo. O medidor registra a data, a hora e o valor quando o ponto de ajuste de retirada e o retardo de tempo são atendidos. O medidor realiza quaisquer tarefas designadas ao evento, como: ligar uma saída digital e piscar a luz de fundo ou o símbolo de alarme.

 

D

Período do alarme

 

E

Um alarme está inativo quando o ponto de ajuste de retirada e o retardo de tempo são atendidos. O medidor realiza quaisquer tarefas designadas ao evento, como: desligar uma saída digital e parar de piscar a luz de fundo e o símbolo de alarme.

Para o alarme de Excesso de energia, também é preciso configurar o método, que se refere ao acúmulo de energia e ao período de detecção.

As 3 opções são:

  • Método diário: o acúmulo de energia inicia às 08h00 todos os dias e é apagado às 08h00 no dia seguinte.

  • Método semanal: o acúmulo de energia inicia às 08h00 no domingo e é apagado às 08h00 no domingo seguinte.

  • Método mensal: o acúmulo de energia inicia às 08h00 do primeiro dia do mês e é apagado às 08h00 do primeiro dia do mês seguinte.

Quando o ponto de ajuste de retirada de energia acumulado e o retardo de tempo são atendidos, o alarme está ativo. Quando o ponto de ajuste de perda de energia acumulado e o retardo de tempo são atendidos, o alarme está inativo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.