DOCA0006PT-08

Configurar saída de pulso (PM3255)

Número do comando

Ação
(R/W)

Tamanho

Tipo

Unidade

Intervalo

Descrição

2003

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0, 1

Saída de pulso

  • 0 = Desativar DO1
  • 1 = Ativar DO1

W

2

Float32

pulso/kWh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Frequência de pulso da energia ativa

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0, 2

Saída de pulso

  • 0 = Desativar DO2
  • 1 = Ativar DO2

W

2

Float32

pulso/kVARh

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Frequência de pulso da energia reativa

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

2

Float32

(Reservado)

2038

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

ms

50, 100, 200, 300

Duração do pulso de energia

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.