DOCA0006PT-08

Visualização do status dos alarmes no visor

A página de resumo do status dos alarmes inclui os seguintes itens:

  • Tot Enable (Total ativados): exibe o número total de alarmes ativados pelo usuário na configuração de alarmes.

  • Tot Active (Total ativos): exibe o número total de alarmes ativos. Um alarme ativo com várias entradas é considerado como um alarme. Por exemplo, excesso de corrente na fase 1 cria a primeira entrada, excesso de corrente na fase 2 cria a segunda entrada, mas o número total de alarmes ativos é um.

  • Saída: refere-se à associação com saída digital (DO).

A página de alarmes de nível 2 lista o número de entradas de alarmes ativos e registrados.

As entradas de alarme registradas incluem os alarmes ativos e os alarmes históricos. Um alarme que ocorreu várias vezes pode criar várias entradas ativas ou registradas.

A página de alarmes de nível 3 lista informações detalhadas de cada entrada ativa/registrada.

NOTA: Quando um alarme ativo não está presente e você acessa a lista de entradas de registro, o medidor considera que todos os alarmes registrados foram confirmados.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.