DOCA0006PT-08

Comunicações

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

PM3250

PM3255

0x1963

6500

R

R

1

UInt16

Protocolo

  • 0 = Modbus

0x1964

6501

R/WC

R/WC

1

UInt16

Endereço

0x1965

6502

R/WC

R/WC

1

UInt16

Taxa de transmissão:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

0x1966

6503

R/WC

R/WC

1

UInt16

Paridade:

  • 0 = Par
  • 1 = Ímpar
  • 2 = Nenhum

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.