DOCA0006PT-08

Multitarifa

O medidor fornece acúmulo de energia multitarifa. Ele tem suporte para até 4 tarifas.

A mudança de tarifa tem os 3 tipos de modos de controle a seguir:

  • Entrada digital

  • Comunicação

  • Relógio interno de tempo real (RTC)

Você pode configurar o modo de controle usando o visor (todos os 3 modos) ou usando comunicação (não para RTC).

O comando número 2060 é usado para configurar o modo de controle com comunicação. Consulte Comunicação usando Modbus para obter mais detalhes.

A tabela a seguir apresenta as regras para mudar o modo de controle multitarifa com comando do Modbus:

De

Para

Desativar

Comunicação

Entrada digital

RTC

Comunicação

Comunicação

Desativar

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.