DOCA0006PT-08

Saídas digitais

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

PM3250

PM3255

0x25C8

9673

R

1

UInt16

Status do modo de controle da saída digital 1:

  • 2 = Alarme
  • 3 = Energia
  • 0xFFFF = Desabilitar

0x25D0

9681

R

1

UInt16

Status do modo de controle da saída digital 2

0x25C2

9667

R

2

Bitmap

Status da saída digital:

  • 0 = Relé-Aberto
  • 1 = Relé-Fechado
  • Bit 1 = Status da DO1
  • Bit 2 = Status da DO2

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.