DOCA0006PT-08

Registro de energia

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

PM3250

PM3255

Registro de energia - Dia

0xB21F

45600

R

1

UInt16

Ativar/desativar:

  • 0x0000 = Desativar
  • 0xFFFF = Ativar

0xB220

45601

R

1

UInt16

Número máximo de entradas

0xB221

45602

R

1

UInt16

Número da entrada atual

0xB222

45603

R

1

UInt16

ID da entrada mais recente

0xB223

45604

R

1

UInt16

ID da entrada mais antiga

0xB224

45605

R

4

Int64

Wh

Valor em tempo real do dia atual

0xB228

45609

R

4

DATETIME

Data/hora da entrada 001

0xB22C

45613

R

4

Int64

Wh

Valor da entrada 001

0xB388

45961

R

4

DATETIME

Data/hora da entrada 045

0xB38C

45965

R

4

Int64

Wh

Valor da entrada 045

Registro de energia - Semana

0xB390

45969

R

1

UInt16

Ativar/desativar:

  • 0x0000 = Desativar
  • 0xFFFF = Ativar

0xB391

45970

R

1

UInt16

Número máximo de entradas

0xB392

45971

R

1

UInt16

Número da entrada atual

0xB393

45972

R

1

UInt16

ID da entrada mais recente

0xB394

45973

R

1

UInt16

ID da entrada mais antiga

0xB395

45974

R

4

Int64

Wh

Valor em tempo real do dia atual

0xB399

45978

R

4

DATETIME

Data/hora da entrada 001

0xB39D

45982

R

4

Int64

Wh

Valor da entrada 001

0xB431

46130

R

4

DATETIME

Data/hora da entrada 020

0xB435

46134

R

4

Int64

Wh

Valor da entrada 020

Registro de energia - Mês

0xB439

46138

R

1

UInt16

Ativar/desativar:

  • 0x0000 = Desativar
  • 0xFFFF = Ativar

0xB43A

46139

R

1

UInt16

Número máximo de entradas

0xB43B

46140

R

1

UInt16

Número da entrada atual

0xB43C

46141

R

1

UInt16

ID da entrada mais recente

0xB43D

46142

R

1

UInt16

ID da entrada mais antiga

0xB43E

46143

R

4

Int64

Wh

Valor em tempo real do dia atual

0xB442

46147

R

4

DATETIME

Data/hora da entrada 001

0xB446

46151

R

4

Int64

Wh

Valor da entrada 001

0xB4A2

46243

R

4

DATETIME

Data/hora da entrada 013

0xB4A6

46247

R

4

Int64

Wh

Valor da entrada 013

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.