DOCA0006PT-08

Descrição do medidor

PM3200 / PM3210

 

A

Entrada da potência de controle (L1, L2)

 

B

Visor

 

C

LED de pulso de energia (para verificar a precisão)

 

D

Saída de pulso (S0+, S0-) para transferência remota (apenas PM3210)

 

E

Cancelamento

 

F

Confirmação

 

G

Para cima

 

H

Para baixo

 

I

Entradas de corrente (I1, I2, I3)

 

J

Entradas de tensão (V1, V2, V3, Vn)

   
 
 
 

PM3250 / PM3255

 

A

Entradas digitais x 2 (somente PM3255)

 

B

Saídas digitais x 2 (somente PM3255)

 

C

Porta de comunicação

 

D

LED de comunicação (para diagnóstico de comunicação)

 

E

LED de pulso de energia (para verificar a precisão)

 

F

Cancelamento

 

G

Confirmação

 

H

Para cima

 

I

Para baixo

 

J

Visor

 

K

Entradas de corrente (I1, I2, I3)

 

L

Entrada da potência de controle (L1, L2)

 

M

Entradas de tensão (V1, V2, V3, Vn)

   
 
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.