DOCA0006PT-08

Pontos de vedação do medidor

Todos os medidores têm tampas de vedação e três pontos de vedação para ajudar a evitar o acesso a entradas, saídas e conexões de corrente e tensão.

 

A

Pontos de vedação (3)

 

B

Tampas seláveis (2)

 

NOTA: As tampas seláveis devem ser instaladas e vedadas até os pontos de vedação com o cabo de aço. Use cabo de aço com 1,6 mm (1/16 pol.) de diâmetro e 152,4 mm (6 pol.) de comprimento ajustável para vedação.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.