DOCA0006PT-08

Sobre este manual

Escopo do documento

Este manual se destina ao uso por projetistas, desenvolvedores de sistemas e técnicos de manutenção com conhecimento de sistemas de distribuição elétrica e dispositivos de monitoramento.

Ao longo do manual, os termos "medidor" / "dispositivo" / "equipamento" / "produto" se referem a todos os modelos da série PM3200. Todas as diferenças entre os modelos, como um recurso específico a um modelo, são indicadas com o número de modelo ou a descrição apropriado.

Este manual não fornece informações de configuração para recursos avançados em que um usuário experiente executaria a configuração avançada. Também não inclui instruções sobre como incorporar dados do medidor ou realizar a configuração do medidor usando sistemas ou software de gerenciamento de energia além do ION Setup.

Documentos relacionados

Documentação

Número

Folha de instruções PM3200 / PM3210

S1B46605 / S1B62913

Folha de instruções PM3250 / PM3255

S1B46607 / S1B62914

Você pode baixar essas publicações técnicas e outras informações técnicas em www.se.com.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.