DOCA0006PT-08

Ajuste da fiação

Número do comando

Ação
(R/W)

Tamanho

Tipo

Unidade

Faixa

Descrição

2.000

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

1, 3

Número de fases

W

1

UInt16

2, 3, 4

Número de fios

W

1

UInt16

0, 1, 2, 3, 11, 13

Configuração do sistema de energia:

  • 0 = 1PH2W L-N
  • 1 = 1PH2W L-L
  • 2 = 1PH3W L-L-N
  • 3 = 3PH3W
  • 11 = 3PH4W
  • 13 = 1PH4W L-N

W

1

UInt16

Hz

50, 60

Frequência nominal

W

2

Float32

(Reservado)

W

2

Float32

(Reservado)

W

2

Float32

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

2

Float32

V

TP secundário – 1000000,0

TP primário

W

1

UInt16

V

100, 110, 115, 120

TP secundário

W

1

UInt16

1, 2, 3

Número de TCs

W

1

UInt16

A

1 a 32.767

TC primário

W

1

UInt16

A

1, 5

TC secundário

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0, 1, 2

Tipo de conexão TP:

  • 0 = Conexão direta
  • 1 = 3PH3W (2 TPs)
  • 2 = 3PH4W (3 TPs)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.