DOCA0006PT-08

Tabela de unidades

Os seguintes tipos de dados aparecem na lista de registro do Modbus:

Tipo

Descrição

Faixa

UInt16

Inteiro sem sinal de 16 bits

0 a 65.535

Int16

Inteiro com sinal de 16 bits

-32.768 a +32.767

UInt32

Inteiro sem sinal de 32 bits

0 a 4.294.967.295

Int64

Inteiro sem sinal de 64 bits

0 a 18.446.744.073.709.551.615

UTF8

Campo de 8 bits

Codificação de caracteres de vários bytes para Unicode

Float32

Valor de 32 bits

Representação padrão IEEE para número flutuante (com precisão simples))

Bitmap

DATETIME

Consulte a tabela abaixo

Formato DATETIME:

Palavra

Bits

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

Reservado

R4 (0)

Ano (0 – 127)

2

0

Mês (1 – 12)

WD (0)

Dia (1 – 31)

3

SU (0)

0

Hora (0 – 23)

iV

0

Minuto (0 – 59)

4

Milissegundo (0 – 59999)

R4:

Ano:

Mês:

Dia:

Hora:

Minuto:

Milissegundo:

WD (dia da semana):

SU (horário de verão):

iV (validade dos dados recebidos):

Bit reservado

7 bits (ano a partir de 2000)

4 bits

5 bits

5 bits

6 bits

2 octetos

1 – 7: Domingo – Sábado

Bit para 0 se este parâmetro não for usado

Bit para 0 se este parâmetro não for válido ou não usado

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.