DOCA0006PT-08

Fiação da energia de controle

173 - 480 V CA, 45 - 65 Hz

100 - 277 V CA, 45 - 65 Hz

Fusível de 250 mA

Fusíveis do transformador de energia de controle e chave de desconexão. Secundária: 50 VA máximo

L1 e L2 são não polarizados. Se usar uma fonte de alimentação CA com neutro, conecte o neutro ao terminal L2 do medidor.

Use sempre um fusível em L1. Coloque um fusível em L2 quando conectar um neutro não aterrado à alimentação de controle.

Se usar um transformador na alimentação de controle, coloque fusíveis nos lados do primário e do secundário do transformador.

Os fusíveis/disjuntores devem ter capacidade para a tensão da instalação e ser dimensionados para a corrente de falha disponível.

100 - 300 V DC

100 - 120 V AC

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.