DOCA0006PT-08

Configurações das comunicações via Modbus

Antes de se comunicar com o dispositivo usando o protocolo Modbus, use a tela para definir as seguintes configurações:

Configurações

Possíveis valores

Baud rate

9600 Baud

19200 Baud

38400 Baud

Parity

Odd

Even

None

NOTA: Número de bits de parada = 1

Address

1 – 247

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.