DOCA0006PT-08

Fiação de entrada, saída e comunicação

ATENÇÃO
Operação não intencional
Tenha ciência de que uma mudança inesperada no estado das saídas digitais pode ocorrer quando a fonte de alimentação do medidor é interrompida.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

As saídas digitais de PM3255 independem de polaridade.

As entradas e as saídas digitais de PM3255 são eletricamente independentes.

Saída de pulso (somente PM3210)

A saída de pulso indica o consumo primário, tendo em consideração as relações de transformação.

A saída de impulso pode ser ligada diretamente a uma entrada 24 V CC (<30 V CC) em um PLC Zelio ou Twido.

Para outros concentradores, se V CC/Rin >15 mA, adicione uma resistência Radd = (V CC/0,01) - Rin Ω

Entrada digital (somente PM3255)

Saída digital (somente PM3255)

Modbus (somente PM3250 / PM3255)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.