DOCA0006PT-08

Medição em tempo real

A tabela a seguir lista as características de medição do medidor para medição em tempo real:

Características

Descrição

Corrente

Por fase, neutra e média de 3 fases

Tensão

L-L, L-N e média de 3 fases

Frequência

40...70 Hz

Potência ativa

Total e por fase (com sinal)

Potência reativa

Total e por fase (com sinal)

Potência aparente

Total e por fase

Fator de potência (Verdadeiro)

Total e por fase

0,000 a 1 (com sinal) para o visor

0,000 a 2 (com sinal) para comunicações

Phi tangente (Fator reativo)

Total

Desequilíbrio de corrente

Por fase, a mais desequilibrada das 3 fases

Desequilíbrio de tensão

L-L, a mais desequilibrada das 3 fases

L-N, a mais desequilibrada das 3 fases

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.