DOCA0006PT-08

Configurar tarifa

Número do comando

Ação
(R/W)

Tamanho

Tipo

Unidade

Intervalo

Descrição

2060

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

0 – 4

Modo multitarifa:

  • 0 = Desativar multitarifa
  • 1 = Use COM como controle de tarifa (máximo 4 tarifas)
  • 2 = Use 1 entrada digital como controle de tarifa (2 tarifas)
  • 3 = Use 2 entradas digitais como controle de tarifa (4 tarifas)
  • 4 = Use RTC como controle de tarifa (máximo 4 tarifas)

2008

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

1 – 4

Tarifa:

NOTA: Somente se multitarifa é controlado via comunicações
  • 1 = T1
  • 2 = T2
  • 3 = T3
  • 4 = T4

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.