DOCA0006PT-08

Modo de controle DI (PM3255)

No modo de controle DI, a mudança de tarifa é acionada pela mudança no status de entrada de DI. Consulte Entradas digitais (PM3255) para obter mais detalhes.

NOTA:
  • Se você mudar o modo DI para outros modos de operação (status de entrada normal, medição de entrada ou redefinição de energia) enquanto o modo e controle multitarifa está no modo de controle DI, a função multitarefa é automaticamente desativada.

  • Se você mudar o modo de controle multitarifa par outros modos de controle (comunicação ou RTC interno) enquanto DI está configurado para função multitarifa, o modo de operação DI muda automaticamente para o status de entrada normal.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.