DOCA0006PT-08

Modificando um valor numérico

Quando você modifica um valor numérico, o dígito na extrema direita é selecionado por padrão (exceto para Data/Hora). Os parâmetros a seguir são os únicos para os quais você configura um valor numérico:

  • Data

  • Tempo

  • TP primário

  • TC primário

  • Senha

  • Endereço Modbus do medidor

  • Ponto de ajuste de retirada

  • Ponto de ajuste de perda

  • Retardo de tempo/duração do intervalo

Para modificar um valor numérico:

  1. Use o botão ou para modificar o dígito selecionado.
  2. Pressione para confirmar o novo valor do parâmetro e mudar para o próximo dígito. Modifique o próximo dígito, se necessário, ou pressione .
  3. Continue a mover-se pelos dígitos até chegar ao último dígito e pressione novamente para confirmar o novo valor do parâmetro.
    NOTA: Se você digitar uma configuração inválida e pressionar , o cursor permanecerá no campo desse parâmetro até que um valor válido seja digitado.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.