DOCA0006PT-08

Leituras de energia

O medidor calcula e armazena os valores total e parcial de energia para energia ativa, energia reativa e energia aparente.

Você pode ver os valores de energia no visor. A resolução do valor de energia muda automaticamente de kWh para MWh (kVAh para MVARh).

Os valores de energia são automaticamente redefinidos para 0 quando chegam ao limite de 1 x 106 MWh, 1 x 106 MVAh ou 1 x 106 MVARh. A redefinição manual da energia total não é permitida. Usando o visor, você pode redefinir manualmente os valores de energia parciais, incluindo importação de energia parcial, energia por tarifa e energia de fase.

Os valores de energia podem ser informados via comunicações como inteiros de 64 bits com sinal. As unidades são sempre Wh, VARh ou VAh.

A tabela a seguir lista as leituras de energia do medidor:

Características

Descrição

Valores de energia (importação)

Energia ativa

Total e por fase, parcial, por tarifa

0 a 1 x 1012 Wh

Redefinição automática para 0 caso supere o limite

Energia reativa

Total e por fase, parcial

0 a 1 x 1012 VARh

Redefinição automática para 0 caso supere o limite

Energia aparente

Total e por fase, parcial

0 a 1 x 1012 VAh

Redefinição automática para 0 caso supere o limite

Valores de energia (exportação)

Energia ativa

Total

0 a 1 x 1012 Wh

Redefinição automática para 0 caso supere o limite

Energia reativa

Total

0 a 1 x 1012 VARh

Redefinição automática para 0 caso supere o limite

Energia aparente

Total

0 a 1 x 1012 VAh

Redefinição automática para 0 caso supere o limite

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.