DOCA0006PT-08

Configuração das comunicações

Número do comando

Ação
(R/W)

Tamanho

Tipo

Unidade

Intervalo

Descrição

5000

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

1 – 247

Endereço

W

1

UInt16

0, 1, 2

Taxa de transmissão:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

W

1

UInt16

0, 1, 2

Paridade:

  • 0 = Par
  • 1 = Ímpar
  • 2 = Nenhum

W

1

UInt16

(Reservado)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.