DOCA0006PT-08

Modo de controle do relógio de tempo real (RTC)

No modo de controle RTC, a mudança de tarifa é acionada pelo relógio de tempo real.

Você pode configurar o modo de controle RTC usando o visor. A configuração inclui a seleção do modo de programação e a configuração de 1 ou 2 programadores, dependendo dos modos de programação.

Os 2 módulos de programação para o acionador de RTC são:

  • Modo diário: os dias da semana e do fim de semana compartilham a mesma duração de pico e fora de pico, e apenas 1 programador deve ser definido.

  • Modo semanal: o gerenciamento de tarifas dos dias da semana e do fim de semana são controlados separadamente, e 2 programadores devem ser definidos.

 

Dias da semana

Fim de semana

Modo diário

Modo semanal

Um programador suporta até 4 segmentos de tempo (Ta, Tb, Tc e Td) para no máximo 4 tarifas (T1, T2, T3 e T4). Você pode atribuir Ta, Tb, Tc ou Td a qualquer tarifa se algum segmento de tempo adjacente tenha uma tarifa diferente. Um programador válido sempre inicia com um segmento Ta e ignorar segmentos de tempo não é permitido.

Na configuração de uma programação, defina a hora de troca de tarifa para cada tarifa-alvo. No aplicativo, quando o tempo de troca definido é atingido, a tarifa troca automaticamente.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.