DOCA0006PT-08

Códigos de diagnóstico

Se a combinação da luz de fundo e do ícone de erro/alerta indica um erro ou uma situação anormal, navegue para a tela de diagnóstico e encontre o código de diagnóstico. Se o problema persistir após seguir as instruções na tabela, entre em contato com o Suporte técnico.

Código de diagnóstico

PM3200

PM3250

PM3210

PM3255

Descrição

Possível solução

A tela LCD não está visível.

Verifique e ajuste as configurações de contraste/luz de fundo do LCD.

Os botões não funcionam.

Reinicie o medidor, desligando-o e ligando-o novamente.

101, 102

O medidor para devido a um erro interno.

O consumo total de energia é exibido.

Entre no modo de Configuração e selecione a Repor Config..

201

A medição continua.

Incompatibilidade entre as configurações de frequência e as medições de frequência.

Corrija as configurações de frequência de acordo com a frequência nominal da rede.

202

A medição continua.

Incompatibilidade entre configurações de conexão e entradas de conexão.

Corrija as configurações de conexão de acordo com as entradas de conexão.

203

A medição continua.

A sequência de fase inverte.

Verifique ou corrija as conexões de fios.

205

A medição continua.

A data e a hora foram redefinidas devido a uma queda de energia.

Configure a data e a hora.

206

A medição continua.

O pulso está ausente devido à sobrecarga na saída do pulso de energia.

Verifique as configurações de saída de pulso de energia e corrija se necessário.

207

A medição continua.

Função de relógio interno anormal.

Reinicie o medidor, desligando-o e ligando-o novamente.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.