DOCA0157ES-09

Emparejamiento libre de dispositivos inalámbricos con las páginas web

Todos los dispositivos inalámbricos deberán estar encendidos.

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión en la página web. Consulte Conexión a páginas web.

3

Navegue hasta Configuración > Dispositivos > Dispositivos inalámbricos.

4

Haga clic en Iniciar la búsqueda.

5

Detenga la búsqueda una vez que se hayan descubierto todos los dispositivos o bien haga clic nuevamente en Iniciar la búsqueda para finalizar el proceso de búsqueda.

Resultado: Se muestra una lista con los dispositivos emparejados.

6

Seleccione el dispositivo inalámbrico que desea configurar y haga clic en Localizar para encontrar el dispositivo en el panel.

Resultado: El indicador LED de estado del dispositivo seleccionado parpadea en color verde rápidamente en el panel.

7

Si uno de los dispositivos inalámbricos localizados no forma parte de su selección, haga clic en Eliminar para rechazar el dispositivo.

8

Configure los dispositivos inalámbricos. Consulte Configuración de dispositivos inalámbricos con las páginas web.

NOTA: La dirección Modbus asignada a los dispositivos inalámbricos puede modificarse una vez realizado el proceso de emparejamiento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?