DOCA0157ES-09

Configuración de IP

La página Configuración de IP se utiliza para configurar los parámetros de IPv4, IPv6 y DNS.

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Configuración > Comunicación > Configuración de IP.

Los parámetros de IPv4 pueden ajustarse en modo manual o automático. Para configurar el parámetro de IPv4 en modo automático, haga clic en Automático y seleccione el tipo de protocolo (DHCP o BOOTP) en la lista. El tipo predeterminado es el protocolo DHCP.

El modo DHCP se utiliza para obtener la dirección IPv4 del servidor DHCP de la red a la cual está conectada la pasarela PowerTag Link. El modo BOOTP se utiliza para adquirir la dirección IPv4 si el servidor DHCP no está presente en la red. Se configura un servidor BOOTP en la red para asignar la dirección IPv4.

Siga el procedimiento siguiente para configurar los parámetros de IPv4 en modo manual:

Paso

Acción

1

Seleccione Manual.

2

Especifique la Dirección IPv4 del dispositivo.

3

Especifique la Máscara de subred del dispositivo.

4

Especifique la dirección de la Pasarela predeterminada.

5

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para configurar los parámetros de IPv6:

Paso

Acción

1

Seleccione la casilla de verificación Habilitar para activar el servicio IPv6. La casilla de verificación Habilitar está seleccionada de forma predeterminada.

2

Muestre el valor de la Dirección de enlace local IPv6. No se puede modificar este parámetro.

3

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

NOTA: Una dirección de enlace local es una dirección que solo hace referencia a la subred a la que se encuentra conectada la pasarela. Los enrutadores nunca la transfieren. Esta dirección se utiliza para acceder a los dispositivos inalámbricos que hay disponibles en la misma red. Todas las interfaces IPv6 contienen una dirección de enlace local.

Durante una conexión directa a la pasarela PowerTag Link o cuando se encuentre en la misma red, podrá descubrir la pasarela independientemente de la configuración de red de la pasarela. Esto solo será posible si está activado el servicio de descubrimiento de red. Permite conectarse a la dirección de enlace local para modificar la configuración de la pasarela.

Este tipo de acceso resulta útil cuando no se conoce la configuración de red de la pasarela y no es posible conectarse a ella. De este modo, se evita tener que reiniciar la pasarela a la configuración predeterminada de fábrica y perder así todos los parámetros configurados en la pasarela.

La pasarela PowerTag Link puede obtener el nombre de dominio automáticamente o bien el usuario puede configurar la dirección del servidor DNS de forma manual. Haga clic en Obtener servidores DNS automáticamente a través de DHCP/BOOTP para adquirir el servidor DNS automáticamente de la red.

Siga el procedimiento que se describe a continuación para configurar los parámetros de DNS en modo manual:

Paso

Acción

1

Seleccione Manual.

2

Especifique el Servidor DNS primario del dispositivo.

3

Especifique el Servidor DNS secundario del dispositivo.

4

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?