DOCA0157FR-09

Configuration IP

La page Configuration IP permet de configurer les paramètres IPv4, IPv6 et DNS.

Étape

Action

1

Affichez la page Web PowerTag Link dans le navigateur Web.

2

Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3

Cliquez sur Paramètres > Communication > Configuration IP.

Les paramètres IPv4 peuvent être définis au choix en mode manuel ou automatique. Pour configurer les paramètres IPv4 en mode automatique, cliquez sur Automatique et sélectionnez le type de protocole (DHCP ou BOOTP) dans la liste. Le type de protocole DHCP est utilisé par défaut.

Le mode DHCP est utilisé pour obtenir l'adresse IPv4 auprès du serveur DHCP sur le réseau auquel la passerelle PowerTag Link est connectée. Le mode BOOTP permet d'acquérir l'adresse IPv4 si aucun serveur DHCP n'est présent sur le réseau. Un serveur BOOTP est configuré sur le réseau pour attribuer l'adresse IPv4.

Pour configurer les paramètres IPv4 en mode manuel, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Sélectionnez Manuel.

2

Entrez l'Adresse IPv4 de l'appareil.

3

Entrez le Masque de sous-réseau de l'appareil.

4

Entrez l'adresse de la Passerelle par défaut.

5

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

Pour configurer les paramètres IPv6, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Cochez la case Activé pour activer le service IPv6. La case Activé est cochée par défaut.

2

Affichez la valeur du paramètre Adresse locale du lien IPv6. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.

3

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

NOTE: une adresse de lien local est une adresse qui ne fait référence qu'au sous-réseau auquel la passerelle est connectée. Les routeurs ne la transfèrent pas. Cette adresse permet d'atteindre les appareils sans fil disponibles sur le même réseau. Toutes les interfaces IPv6 ont une adresse de lien local.

En cas de connexion directe à la passerelle PowerTag Link ou lorsque vous êtes sur le même réseau, vous pouvez détecter la passerelle quelle qu'en soit la configuration. Ceci n'est possible que lorsque le service de détection réseau est actif. Il permet de se connecter à l'adresse de lien local pour modifier la configuration de la passerelle.

Ce type d'accès est utile lorsque la configuration réseau de la passerelle est inconnue et que vous ne parvenez pas vous y connecter. Cela évite de rétablir les paramètres d'usine de la passerelle et de perdre toutes les configurations.

La passerelle PowerTag Link peut obtenir le nom de domaine automatiquement ou vous pouvez définir l'adresse du serveur DNS manuellement. Cliquez sur Obtenir automatiquement les serveurs DNS via DHCP/BOOTP pour obtenir le serveur DNS automatiquement du réseau.

Pour configurer les paramètres DNS en mode manuel procédez comme suit :

Étape

Action

1

Sélectionnez Manuel.

2

Entrez le Serveur DNS principal de l'appareil.

3

Entrez le Serveur DNS secondaire de l'appareil.

4

Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Annuler les modifications pour rétablir les paramètres.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?