DOCA0157ES-09

Supervisión de cargas

Descripción

La página Supervisión se utiliza para supervisar las cargas eléctricas. Los administradores de las instalaciones pueden comprobar el estado funcional de las cargas eléctricas, como por ejemplo la climatización, la iluminación, las bombas y la maquinaria.

Página General

En la página General se muestra el estado de la carga.

Paso

Acción

1

Abra la página web de PowerTag Link en el navegador web.

2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

3

Haga clic en Supervisión > General.

Se muestra la siguiente información relativa a la carga:

Parámetro

Descripción

Nombre de la carga

Muestra el nombre del equipo o el nombre de carga cuyo seguimiento realiza la pasarela PowerTag Link.

Uso

Muestra el consumo de energía del equipo o de la carga (por ejemplo, refrigeración, iluminación y cargas de TI).

Producto

Muestra el tipo de pasarela PowerTag Link asociado al interruptor automático.

Pasarela

Muestra la pasarela conectada a la pasarela PowerTag Link.

Energía parcial

Muestra el contador parcial de energía de un activo eléctrico determinado.

Carga per fase

Muestra el porcentaje de carga del alimentador conectado a la pasarela PowerTag Link. El porcentaje indica la distancia del usuario respecto del disparo del interruptor automático. Es la ratio de la corriente real respecto al calibre del interruptor.

Verde: Indica que el circuito está cargado hasta un 50 % respecto al calibre del interruptor automático.

Naranja: Indica que el circuito está cargado entre un 50 % y un 80 %.

Rojo: Indica que el circuito está cargado por encima del 80 % respecto al calibre del interruptor automático.

Haga clic en el botón de expandir para ver los datos en tiempo real de cada dispositivo.

En la siguiente captura de pantalla, por ejemplo, se muestra todos los datos disponibles en tiempo real correspondientes a cada dispositivo inalámbrico:

NOTA: Las mediciones de tensión y corriente que se muestran en las páginas web de PowerTag Link corresponden a los valores eficaces.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?