DOCA0157ES-09

Diseño de las páginas web

Descripción

Las páginas web permiten para realizar principalmente dos operaciones:

  • La página de supervisión permite comprobar el estado funcional de dispositivos eléctricos como, por ejemplo, dispositivos de climatización, iluminación, bombas y maquinaria.

  • La configuración de la pasarela permite lo siguiente:

    • Configurar los parámetros de Ethernet y de los dispositivos inalámbricos.

    • Diagnosticar los intercambios en la red Ethernet.

    • Añadir o eliminar dispositivos inalámbricos conectados a la pasarela.

    • Gestionar la configuración de la hora y la selección de la zona horaria.

    • Llevar a cabo la configuración de IP y los servicios de IP.

    • Realizar el filtrado IP.

    • Configurar cuentas de correo electrónico.

    • Gestionar cuentas de usuario.

    • Configurar alarmas.

Las páginas web son accesibles para las tres categorías de usuarios que se indican a continuación:

  • Los administradores pueden acceder a toda la información y modificar los parámetros en el menú Configuración.

  • El operador podrá acceder a las páginas de supervisión de los dispositivos conectados y obtener acceso al menú Diagnóstico.

  • El invitado podrá acceder únicamente al menú Supervisión.

El alcance de los productos admitidos en las páginas web es el siguiente:

  • Pasarela PowerTag Link

  • Dispositivos inalámbricos

Organización de páginas web

A

Muestra las mediciones y las alarmas relacionadas con los dispositivos.

B

Diagnósticos de comunicación

C

Realiza la operación de copia de seguridad y restauración

D

Configuración de la red inalámbrica

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?