MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Type d’appareil

Selon le type de produit, le diagramme du produit s'affiche ici.

Pour le type simple / double / triple, vous ne pouvez pas modifier le nombre de boutons à droite et à gauche. Le type universel permet de sélectionner le nombre de boutons à gauche et à droite de 1 à 4.

Réglages généraux

Type d’appareil

 

Type d’appareil

Universel / simple / double / triple

   

Réglage de l’appareil pour

côté gauche / côté droit

   

Nombre de bouton

1 – 4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?