MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Affichage du champ médian

Ce réglage vous permet de choisir ce qui s'affichera au milieu de l'écran.

Réglages généraux

Affichage du champ médian

 

Type d’indication de la ligne 1 – 4

Texte uniquement

Icône uniquement

Icône + texte

Température uniquement

Température + texte

Non utilisé

 

Description

 
   

Aperçu des icônes

 
   

Icône

 
   

Couleur de l’état de l’icône

Blanc / Vert / Bleu / Rouge / Orange / Jaune

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?