MTN6194-6010S_SW_24_06_14

ET, OU, XOU

Les opérations ont la valeur 1 ou 0. L’entrée et la sortie peuvent également être inversées.

ET

La sortie de l’opération logique ET n’est true que si toutes ses entrées sont true, sinon, la sortie est false.

A

B

ET

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

OU

La sortie de l’opération logique OU n’est true que si une ou plusieurs de ses entrées sont true, sinon, la sortie est false.

A

B

OU

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

XOU

La fonction logique OU exclusif ou XOU fournit une sortie true lorsque le nombre d'entrées true est impair.

A

B

XOU

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

La différence entre les opérations logiques OU et XOU est que la sortie des opérations XOU est logique « 1 » si, et seulement si, il y a un nombre d’entrées « 1 » et « 0 » inégal.

Dans le cas simple d’une opération XOU à deux entrées, cela signifie que les entrées doivent être différentes l’une de l’autre pour obtenir la sortie « 1 ». « 1 » doit être strictement présente à moins l’une des deux entrées.

A

B

OU

XOU

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

Contrairement à une opération logique OU simple, la condition est considérée comme non remplie si un « 1 » est présent sur les deux entrées.

Avec une porte XOU, le résultat dans ce cas est « 0 ». Chaque entrée supplémentaire à la porte modifie le comportement en conséquence

A

B

C

OU

XOU

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?