MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Diminution/augmentation de température

La fonction Diminution de température permet de modifier la valeur de consigne de température. Lorsque vous affectez cette fonction au bouton et appuyez dessus, la température de consigne s'affiche dans le champ médian si vous sélectionnez Température uniquement ou Température + texte dans Réglages généraux (Affichage du champ médian).

La fonction Augmentation de température est la même que la fonction Diminution de température. La seule différence est qu'elle est utilisée pour augmenter la valeur de température de consigne.

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

Fonction X - Diminution/augmentation de température

Diminution/augmentation de température

Réglages pour la diminution / l’augmentation de température

Nom du canal

12 octets autorisés

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

   

Type d'objet

Consigne de température (DPT 9.001)

Décalage de température (DPT 9.002)

Décalage de température (DPT 6.010)

   

Pas de réglage de la température

0,1 - 0,5 K

 

[Diminution de température]

Consigne minimale

10 – 32, unité = 1°C

 

[Diminution de température]

Décalage de valeur de consigne de base

– 0, unité = 1K

 

[Augmentation de température]

Consigne maximum

10 – 32, unité = 1°C

 

[Augmentation de température]

Décalage de valeur de consigne maximale

0 – 10, unité = 1K

   

Comment l'affichage de l'état est-il déclenché ?

Objet d'acquittement d'état 1 bit

Valeur d'objet d'acquittement d'état 1 octet

Actionner = On / Relâcher = Off

Actionnement = arrêt/relâchement = marche

Toujours allumés = Off

Toujours allumés = On

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?