MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Mode programmation

Vous pouvez activer le mode programmation de deux manières:

  • Appuyez sur le bouton de programmation KNX à l’arrière de l’appareil.

  • Appuyez simultanément sur un bouton à l'avant de chaque côté comme si vous souhaitiez démarrer le mode nettoyage et ajoutez 5 secondes supplémentaires (10 s + 5 s = 15 s).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?