MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Éclairage RVB

La fonction Éclairage RVB vous permet de régler une couleur spécifique de LED RVB ou RVBB. Dans ETS, vous définissez la valeur RVB/W et la connectez à un bouton spécifique.

L'utilisateur appelle la couleur d'éclairage réglée en appuyant sur le bouton.

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

  • Type de valeur d'objet

  • Distinction entre actionnement prolongé et actionnement bref

  • Valeur RVB/W

  • Commande de la température de couleur blanche

Fonction X - Éclairage RVB

...Éclairage RVB

Réglages pour l’éclairage RVB

 

Nom du canal

12 octets autorisés

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

   

Type de bande RVB

RVB

RVBB

   

Type d'objet

1 x 3 octets

3 x 1 octets

1 x 6 octets

4 x 1 octets

   

Nombre d’actionnements

1 (actionnement court)

2 (actionnement court/prolongé)

   

Temps d’actionnement prolongé

4 – 250, unité = 100 ms

   

Envoi de valeur (actionnement bref)

 
   

Valeur RVB 1

 
   

Valeur blanche 1

 
   

Envoi de valeur (actionnement long)

 
   

Valeur RVB 1

 
   

Valeur blanche 1

 
   

Comment l'affichage de l'état est-il déclenché ?

Objet d'acquittement d'état 1 bit

Valeur d'objet d'acquittement d'état 1 octet

Actionner = On / Relâcher = Off

Actionnement = arrêt/relâchement = marche

Actionnement prolongé = On / relâcher = Off

Toujours allumés = Off

Toujours allumés = On

Vous pouvez varier chaque couleur avec des octets séparés ou toutes les couleurs peuvent varier ensemble via un objet de groupe.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?