MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Type d’objet de sortie

Si le Capteur est impliqué en tant que déclencheur de la Fonction proximité, les états proximité et sans proximité contrôlent l'objet Sortie proximité.

La sortie de proximité peut être définie de la façon suivante :

  • Objet 1 bit - envoie les valeurs 1 et 0 (sans proximité)

  • Objet 1 octet - envoie une valeur réglable et 0 (sans proximité)

Proximité

Type d'objet de sortie

pas d’objet

   

1 bit

   

1 octet

Vous pouvez définir l'envoi cyclique des valeurs de sortie.

Après la mise sous tension de l'appareil pendant un cycle, l'objet de sortie commence à envoyer la valeur de sortie actuelle de manière cyclique.

L'envoi et l'envoi cyclique de modifications sont indépendants et n'interfèrent pas entre eux.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?