MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Comportement en cas de connexion/rétablissement de la tension du bus

Comportement en cas de connexion/rétablissement de la tension du bus

En fonction des réglages de l'application, les LED d'état sont allumées ou éteintes, ou clignotent.

Comportement en cas de panne de la tension du bus

Toutes les LED d'état qui étaient allumées s'éteignent.

Les valeurs actuelles des objets du groupe ne sont pas enregistrées.

Mode configuration

Après le téléchargement, l'appareil passe au mode configuration pendant quelques secondes. Pendant ce laps de temps, la LED clignote.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?