MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Protection électronique contre le vol

Cet exemple vous montrera comment programmer la protection électronique du poussoir contre le vol. Celle-ci est activée par un actionnement bref de bouton, l'envoi s'effectue ensuite cycliquement. Dès que le poussoir est séparé de son module, l'événement peut être affiché sur un écran.

  • Nombre d'objets = 1 (objet A)

  • Objet A = 1 bit

  • Objet A :

    • Action sur relâchement avant écoulement de l'actionnement prolongé = Envoie 1 immédiatement puis cycl. (10 min)

    • Autres actions: aucune modif.

Connectez l'objet A à un objet qui écoute les télégrammes de manière cyclique (par exemple, un objetobjet de sécurité). Le temps de surveillance défini sur l’objet de sécurité doit être supérieur au temps de cycle du bouton-poussoir. Si l’objet de sécurité ne reçoit pas de télégrammes du bouton-poussoir pendant ce temps, une réaction réglable est activée (par exemple, un canal est activé).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?