MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Bouton double de variation

Les réglages de la commande simple et de la commande double sont très similaires.

Pour activer la variation par niveaux, vous pouvez utiliser le paramètre Envoi télégramme d'arrêt après relâchement.

Dans le réglage par défaut, comme pour la commande simple, un télégramme d'arrêt termine le processus de variation lorsque vous relâchez le bouton. Cependant, si aucun télégramme d'arrêt n'est envoyé, le processus de variation continue même une fois que vous avez relâché le bouton. Un actionnement prolongé de bouton augmente ou réduit l'intensité.

Si vous sélectionnez le pas de variation 1/4 plus clair, vous pouvez faire varier l'éclairage du minimum au maximum avec 4 actionnements prolongés de bouton.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?