MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Bouton simple d’actionnement du store

Un actionnement prolongé de bouton relève et abaisse le store en alternance. Le sens de déplacement actuel du store dépend toujours de l'action précédente. Vous pouvez définir la durée d'actionnement pour l'actionnement prolongé d'un bouton.

Vous pouvez orienter les lamelles dans le même sens par pas. Pour cela, appuyez brièvement sur le bouton à plusieurs reprises jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Les lamelles s'orientent dans le même sens à condition que l'actionnement de bouton suivant se produise pendant un temps de pause réglable. Une fois ce temps de pause écoulé, le sens de rotation des lamelles change.

Fonction X - Store

...Store

Réglages étendus pour store

 

Direction du mouvement du store

Ouverture/fermeture

Pause pour changement de direction des lamelles

5 – 50, unité = 100 ms

 

Temps d’actionnement prolongé

4 – 250, unité = 100 ms

Le store est ouvert et fermé en alternance via l'Objet de déplacement, alors que l'arrêt et le réglage des lamelles sont commandés via l'objet arrêt/pas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?