MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Fonction Front étendue

La fonction Front étendue vous offre un éventail de fonctions encore plus large. En plus de la fonction à fronts normale, la fonction étendue est différente entre l'actionnement bref et l'actionnement prolongé.

Fonction X - Fronts

Fronts 2 octets

Réglages étendus pour fronts

 

Fronts objet A/B

Temps d’actionnement prolongé

4 – 250, unité = 100 ms

 

Action directe lors de l'actionnement

Envoie valeur 1

Envoie valeur 1 immédiatement puis cyclique

Envoie valeur 1 cycl. uniq.

Définit valeur objet sur valeur 1 (lisible uniq.)

Envoie valeur 2

Envoie valeur 2 immédiatement puis cyclique

Envoie valeur 2 cycl. uniq.

Définit valeur objet sur valeur 2 (lisible uniq.)

envoie sa valeur

Envoie valeur 1 puis valeur 2 après un temps de cycle

aucun (stoppe l'envoi cyclique)

aucune modif.

   

Action sur relâchement avant écoulement de l'actionnement prolongé

   

Action lorsque la durée d'actionnement prolongé est atteinte

   

Action sur relâchement lorsque la durée d'actionnement prolongé est atteinte

   

Durée de cycle

Base * facteur

Au total, vous réglez 4 actions pour l'actionnement et pour le relâchement:

  1. Action directe lors de l’actionnement:
    Cette action est exécutée à chaque fois que le bouton est actionné.

  2. Action sur relâchement avant écoulement de l’actionnement prolongé:
    Cette action n’est exécutée qu’après un actionnement bref.

  3. Action lorsque la durée d’actionnement prolongé est atteinte:
    Cette action est exécutée directement lorsque le bouton est actionné et maintenu enfoncé. Vous appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'action (p. ex. envoi d'une valeur de consigne) soit exécutée.

  4. Action sur relâchement lorsque la durée d’actionnement prolongé est atteinte:
    Cette action est également exécutée sur relâchement après actionnement et maintien.


Vous définissez l'action correspondant à chaque phase de fonctionnement. En plus de la fonction à fronts normale, vous pouvez définir un temps de cycle pour chaque objet.

Vous pouvez envoyer une seule fois ou de manière cyclique. Vous pouvez utiliser l'action Envoie valeur 1 puis valeur 2 après un temps de cycle pour envoyer une deuxième valeur après un délai de temporisation.

NOTE:
  • Lorsque vous réglez les paramètres, souvenez-vous que vous devez régler les 4 phases de fonctionnement du poussoir pour qu'il fonctionne correctement.

  • Pour lire les valeurs d'objet, vous devez paramétrer les drapeaux Lire manuellement.

Vous pouvez envoyer jusqu'à 2 valeurs

Sélection 1 [valeur]

Sélection 2 [valeur]

Valeur 1

Valeur 2

Vous pouvez régler les actions suivantes:

Valeur

Action

Envoie [valeur]

Envoie la valeur en question une fois et arrête l'envoi cyclique.

Envoie [valeur] immédiatement puis cyclique

Si aucun temps de cycle n'est en marche, la valeur est envoyée immédiatement et un nouveau temps de cycle est commencé. Si un temps de cycle est déjà en marche, celui-ci est interrompu, la valeur est envoyée et un nouveau temps de cycle est commencé. Ensuite, la valeur continue d'être envoyée de manière cyclique.

Envoie [valeur] cycl. uniq.

Si aucun temps de cycle n'est en marche, la valeur est envoyée immédiatement et un nouveau temps de cycle est commencé. Si un temps de cycle est déjà en marche, celui-ci n'est pas interrompu; la valeur est envoyée après que le temps de cycle actuel s'est écoulé et un nouveau temps de cycle est commencé. Ensuite, la valeur continue d'être envoyée de manière cyclique.

Définit valeur objet sur [valeur] (lisible uniq.)

La valeur est écrite dans l'objet et n'est pas envoyée. Tous les temps de cycle actifs sont terminés. Si vous souhaitez que la valeur soit lue par visualisation, par exemple, vous devez paramétrer le drapeau Lire pour cet objet.

Envoie sa valeur

La valeur objet actuelle est envoyée. Tous les temps de cycle actifs sont terminés. Vous pouvez donc envoyer une valeur, p. ex. avec l'adresse du groupe d'envoi qui a été reçue préalablement via une autre adresse de groupe. Ce faisant, vous enregistrez une valeur de consigne dans le poussoir et cette valeur sera envoyée si nécessaire.

Envoie valeur 1 puis valeur 2 après un temps de cycle

La valeur 1 est envoyée immédiatement et la [valeur 2] est envoyée après un temps de cycle, qu'un temps de cycle soit déjà en marche ou non. Vous pouvez utiliser cette fonction pour une valeur de consigne après un délai de temporisation, par exemple. Vous définissez la durée via le temps de cycle.

aucun (stoppe l'envoi cyclique)

Aucune action n'est effectuée et tous les temps de cycle actifs sont arrêtés. Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez également arrêter l'envoi cyclique.

aucune modif.

L'action actuelle est maintenue et tous les envois cycliques actifs sont maintenus. Sélectionnez cette action pour le relâchement de bouton si, par exemple, vous avez activé l'action Envoie valeur 1 puis valeur 2 après un temps de cycle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?