MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Texte et/ou icônes

Si vous choisissez d'afficher du texte ou des icônes, à l'étape suivante, sélectionnez l'icône souhaitée dans le menu et saisissez un texte d'une longueur maximale de 10 caractères.

Vous pouvez régler jusqu’à quatre lignes et la longueur du texte dépend de la taille des lettres. Veuillez vérifier la visualisation correcte sur l’écran.

Si vous sélectionnez l'icône de variation, vous pouvez également cocher le niveau de variation.

Si vous cochez le niveau de variation, vous devez alors régler le paramètre Temps de séjour. C'est l'intervalle de temps pour recevoir la valeur de variation du bus via l'objet d'acquittement d'état du niveau de luminosité. Si la valeur est reçue, le niveau de variation s'affiche dans le champ médian pour la durée définie. Une fois la durée expirée, l’icône de variation s’affiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?