MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Indicateur d’état

Dans le réglage par défaut, l'acquittement d'état est déclenché quand vous appuyez sur le bouton.

Déclencheur

Remarque

Objet d'acquittement d'état 1 bit

1 = Activé

0 = Désactivé

en fonction de la valeur de l'objet d'acquittement externe 1 bit.

Objet d'acquittement d'état 1 octet

Si la valeur d’acquittement de l’objet externe est 1 octet,

Valeur limite> 0= marche,

et la valeur 0 = arrêt.

Actionner = On / Relâcher = Off

Le bouton d’état appuyé = On

Relâcher le bouton d’état = Arrêt

Actionnement = arrêt/relâchement = marche : État du bouton actionné = Off et état du bouton relâché = On.

Actionnement prolongé = On / relâcher = Off

L’état d’actionnement long = On

Relâcher le bouton d’état (ou actionnement bref) = Arrêt

Toujours allumés = Off/On :

L'icône est toujours Off/On.

NOTE: Si l'actionneur du store renvoie l'acquittement pour la position actuelle du store, il est possible d'afficher l'information indiquant si le store est complètement ouvert. L'acquittement d'état peut être évalué via la Valeur objet d'acquittement d'état pour la fonction de bouton.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?