Type d’objet
Vous pouvez envoyer les valeurs au bus via les objets suivants en appuyant sur un bouton :
|
Type d'objet |
Options de réglage |
Produits |
|---|---|---|
|
Consigne de température (DPT 9.001) |
Consigne de température |
MTN6730-0002 ou la plupart des panneaux de contrôle de température. |
|
Valeur de consigne absolue |
||
|
Valeur de consigne relative |
||
|
Décalage de température (DPT 9.002) |
Différence de température de référence 2 octets |
MTN6215-5910 MTN6730-0003 |
|
Décalage de température (DPT 6.010) |
Différence de température de référence 1 octet |
MTN6730-0002 |
Pour afficher la valeur de consigne de température dans le champ médian, vous devez définir l’entrée de valeur de consigne de l'écran du champ médian dans le même groupe que l'objet de réglage de la température de la vanne.