Bouton simple d’actionnement
Dans le cas d'un circuit à deux voies ou d'un circuit central, la fonction poussoir est également commandée via un autre capteur. En commande simple, il est possible d'adapter le réglage sur l'état actuel. Pour cela, la dernière valeur envoyée doit être chargée sur le poussoir. Pour les objets de commutation (1 bit), cela implique les valeurs 1 et 0.
En cas de basculement entre les actionneurs de commutation, vous pouvez utiliser la fonction d'acquittement d'état de l'actionneur de commutation.
Connectez également l'adresse de groupe de l'objet d'acquittement d'état pour le canal connecté à l'objet de commutation (1 bit) pour la fonction de bouton.
Le chargement de valeurs est possible pour tous les types d'objet. Réglez les mêmes valeurs pour tous les poussoirs, p. ex. 70 % pour la valeur 1 et 0 % pour la valeur 2. Si la dernière valeur envoyée ou reçue est identique à la valeur 1, la valeur 2 sera envoyée après la prochaine action; sinon, la valeur 1 sera envoyée.
Pour un circuit à deux voies, vérifiez que les objets pour les 2 poussoirs sont connectés à la même adresse de groupe.
Dans le cas d'un poussoir central, connectez également l'adresse de groupe centrale aux objets des autres poussoirs.