Fonction à fronts normale
Avec la fonction à fronts normale, vous pouvez spécifier quelles actions doivent être effectuées lors de l'actionnement d'un bouton et quelles actions doivent être effectuées lors du relâchement d'un bouton.
Vous pouvez paramétrer 2 objets indépendamment l'un de l'autre.
-
1 bit
-
2 bits (commandes de forçage de priorité)
-
4 bits (commandes de variation)
-
1 octet (0-100 %)
-
1 octet (0-255)
Vous pouvez sélectionner 2 valeurs pour chaque objet.
|
Type d'objet |
Sélection 1 [valeur] |
Sélection 2 [valeur] |
|---|---|---|
|
1 bit |
1 |
0 |
|
> 1 bit |
Valeur 1 |
Valeur 2 |
Vous pouvez régler les actions suivantes:
|
Valeur |
Action |
|---|---|
|
Envoie [valeur] |
Envoie la valeur en question une fois et arrête l'envoi cyclique. |
|
Envoie sa valeur |
La valeur objet actuelle est envoyée. Vous pouvez donc envoyer une valeur, p. ex., avec l'adresse du groupe d'envoi qui a été reçue préalablement via une autre adresse de groupe. Ce faisant, vous enregistrez une valeur dans le bouton poussoir et cette valeur est envoyée si nécessaire. |
|
Commute |
Avec l'objet 1 bit, la valeur d'objet inversée est toujours envoyée. Si l'objet a envoyé ou reçu en dernier un télégramme On, un télégramme Off sera envoyé ensuite. Selon le cas, après un télégramme Off, un télégramme On est envoyé. Pour les autres types d'objet, la valeur 1 ou la valeur 2 est envoyée. Les valeurs qui n'ont pas été définies peuvent également être reçues via le bus. Si la dernière valeur d’objet envoyée ou reçue est identique à la valeur 1, la valeur 2 sera envoyée après la prochaine; sinon, la valeur 1 sera envoyée. Dans le cas d'un circuit à deux voies ou d'un circuit central, réglez les mêmes valeurs pour tous les objets d'envoi, p. ex. 70 % pour la valeur 1 et 0 % pour la valeur 2. |
|
Aucune |
Aucune action n'est effectuée. |