MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Fonctionnement d’ETS

Les tableaux comportant l’icône décrivent les réglages de paramètres dans l’ETS.

Les principaux éléments de réglage se trouvent à gauche. Les paramètres spécifiques et leurs réglages de valeur se trouvent à droite.

Réglages étendus

Sécurité de l’appareil

 
 

Sécurité de l’appareil

Avec valeur d’objet « 1 »

     

Avec valeur d’objet « 0 »

     

Désactivé

   

Surveillance durée de cycle pour objet de sécurité (0 à 255, unité = 1 s, 0 = inactif)

0

Dans l’ETS, vous ouvrez les paramètres de l’appareil à l’aide du bouton de service Éditer paramètres.

L’interface utilisateur est divisée en 2 sections: Les onglets se trouvent à gauche et les paramètres à droite, avec leurs valeurs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?