MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Capteur de température interne

Le bouton-poussoir possède un capteur thermique interne. Vous pouvez définir des paramètres pour la mesure et l’envoi de télégrammes.

Réglages étendus

Capteur de température interne

 
 

Compensation du capteur interne

0,1 K * facteur (- 30 - +30)

 

Unité de température

Celsius / Fahrenheit

   

Sélection de type d'objet

2 octets / 4 octets / 2 octets et 4 octets

   

Envoyer la température lorsque le résultat change de

Verrouillages / 0,1 – 2 K

   

Envoi cyclique de la température

0 – 255, unité = 1 min, 0 = inactif

Vous pouvez définir une valeur de compensation pour le capteur. Ceci est utile, par exemple, si l'appareil est monté dans une position défavorable dans la pièce. L'enregistrement de la température varie si le capteur est soumis à des courants d'air ou proche de sources de chaleur, par exemple, par comparaison à d'autres endroits de la pièce.

Les dispositions suivantes s'appliquent:

Température mesurée = température mesurée + valeur de compensation

Vous pouvez définir l’unité de donnée de température. Lorsque vous sélectionnez Fahrenheit, les données internes sont converties avant l'envoi.

Vous pouvez définir deux paramètres pour envoyer la température mesurée au bus :

  • Différence de température : Le capteur compare la température actuelle à la dernière valeur transmise. Si la température mesurée actuelle est supérieure ou inférieure à l’écart sélectionné, le capteur envoie la valeur au bus.

  • Intervalle de temps : Le capteur transmet les valeurs de température de manière cyclique après l’intervalle de temps prédéfini (au logiciel de visualisation, p. ex.).

Vous pouvez utiliser un paramètre ou une combinaison des deux paramètres.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?