Indication d’état de temporisation d’arrêt
Ce paramètre définit l'heure à laquelle l'affichage d'état et le rétroéclairage de l'écran doivent être désactivés.
|
Réglages étendus |
Indication d’état de temporisation d'arrêt = base x facteur |
||
|
Base |
0,1 s/1 s/1 min |
||
|
Facteur |
5 – 255 |
En cas de détection de proximité, l'état est indiqué en fonction de la valeur objet ou de l'opération en cours. Une fois parti, l'affichage d'état et le rétroéclairage de l'écran s'éteignent dès que la temporisation s’est écoulée.
Lorsque l'écran est éteint, la valeur d'objet peut être mise à jour via le bus, mais aucune indication n'est donnée.
En mode veille, si vous sélectionnez l'option Inchangé (voir Paramètres d'affichage), l'état de l'icône est mis à jour.
S'il y a un mode veille:
Le capteur de proximité ne peut pas passer directement en mode normal à partir de l'état hors écran (vous devez le configurer en fonction du mode veille).
S'il n'y a pas de mode veille:
La détection de proximité peut faire passer l'écran du mode OFF au mode normal.